手电筒
LED手电筒AF-L用几号电池,每个用几节电池?
问:LED手电筒AF-L用几号电池,每个用几节电池?
个人防护/安全防护/办公用品
手电筒
捷科 JETECH
用法/操作
提问时间:2026-04-02
1732
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
需要使用5号电池,两节。
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
LED手电筒
上一问题:
KSCPN10空气用管接头,接软管端的尺寸是多少?
下一问题:
NTN轴承4T-32004X和32004有什么区别?
猜你想搜
U09T-AF-AF-B中继型转接器需要用特殊线材链接吗
AF系列空气过滤器安装时需要注意什么?
直推杆EPY-L和EPH-L有什么区别?
内窥镜DCS1700电源AA电池是几号的电池?
ML-250LM手电筒是否自带电池,需要几节几号电池?
95-151-2-23如何更换电池?