铰链
蝶形铰链HHSP38的最高使用温度?弹簧材质是不是不锈钢的?
问:蝶形铰链HHSP38的最高使用温度?弹簧材质是不是不锈钢的?
工厂自动化零件
铰链
米思米 MISUMI
材质
温度
提问时间:2026-04-03
1724
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
弹簧材质为不锈钢,没有最高使用温度的确切数据,建议小于400度使用。
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
弹簧蝶形铰链
上一问题:
电动螺丝刀BLF-7025X 如何调整扭矩?
下一问题:
定位滑台STLXYZ35 上的φ12的导向轴和这个固定座是怎么固定的,是否可以自己拆卸?
猜你想搜
经济型蝶形铰链不锈钢长排是什么材质制作的的?
SWC弹簧的使用温度是多少?
弹簧使用环境是什么呢?比如温度,气压?
弹簧使用环境是什么呢?比如温度,气压?
经济型蝶形铰链不锈钢长排以外是否有可以对应沉头螺丝的商品?
弹簧用材料有哪些,各自的用途及容许温度是什么?