欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:球阀BSCSF50A是否能在120摄氏度条件下使用?

提问时间:2026-04-02

1905 浏览

全部回答(1个)

此商品为流体用,只参考最高使用压力,一般流体醉倒4.12MPa,饱和汽1MPa,厂家并不提供使用温度的参考值,所以不能保证此温度。

发表时间: 2026-04-02

有用

猜你想搜