合页
C-1170-2S附带螺栓吗
问:C-1170-2S附带螺栓吗
工厂自动化零件
合页
景裕 RE
提问时间:2026-04-03
2108
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
本商品附送螺栓。
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
插销 角扣(C-1170-2S)
上一问题:
BLD4820 接线问题 接线图上的BRK端接的电阻是多少KΩ的?下面还有两个端口也要接电阻接多少欧姆的? F/R端口是指什么?BRK如果是刹车的,接线图上怎么会有两个BRK端口,分别起什么作用?
下一问题:
CC-4263-02最高的使用温度是多少?该器皿是否可以盛放盛放丙酮?
猜你想搜
模具压板8PACK-MAP系列是否附带螺栓?
MMS3102A-14S-2-S是否可以用EMS3102A-14S-2-S替代?
购买这个产品是否附带螺丝,附带几个?
连接器MMS3106F-18-10S可以用H/MS3106A18-10S(73)替代吗?
MMS3102E-22-22S 和LF13WBJ-11S 允许电流是1根线的电流还是整根的电流?
4166-2S的针规材质是什么