HTBNS3M系列橡胶同步带具体的电阻率是多少
问:HTBNS3M系列橡胶同步带具体的电阻率是多少
工厂自动化零件
同步带
米思米 MISUMI
材质
防静电
提问时间:2026-04-03
2549
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
电阻率10的六次方
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
高扭矩同步齿形带 S3M型
上一问题:
HFS30A8-40和HFS60A8-40是否有适配的盖板?
下一问题:
MMS3102A-14S-2-S是否可以用EMS3102A-14S-2-S替代?
猜你想搜
同步带橡胶的和聚氨酯的有什么不同?
同步带橡胶的和聚氨酯的有什么不同?
xl齿形同步带,聚氨酯和橡胶材质有什么区别?
脚轮CKZJ75-D的电阻率是多少?
MAT系列橡胶抗疲劳垫需要多久更换一次?
MAT系列橡胶抗疲劳垫主要的优点是什么?