连接器
MMS3102A-14S-2-S是否可以用EMS3102A-14S-2-S替代?
问:MMS3102A-14S-2-S是否可以用EMS3102A-14S-2-S替代?
接线
连接器
米思米 MISUMI
替代
提问时间:2026-04-02
2395
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
可以替代。
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
EMS系列面板安装型插座 MIL规格连接器
上一问题:
HTBNS3M系列橡胶同步带具体的电阻率是多少
下一问题:
MNS-TSM-24-19-P尺寸图中的φd具体尺寸是多少?
猜你想搜
3058S-19的替代型号是什么?
MMS3102A-20-15-S这款型号是否有防水等级?是否有防水且能替代MMS3102E-20-15S和MMS3106F-20-15P这2款的连接器?
连接器MMS3106F-18-10S可以用H/MS3106A18-10S(73)替代吗?
MMS3102E-22-22S 和LF13WBJ-11S 允许电流是1根线的电流还是整根的电流?
4166-2S的针规材质是什么
IRU-506S是一包50个的价格吗?