欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:QTA56L-BZ-3-24-RAG-SL18是PNP还是NPN?

提问时间:2026-04-03

3691 浏览

全部回答(1个)

接线图的意思主要是想表达这款信号灯的电源管脚是不分正负极的。 当上位机PLC是NPN型或者PNP型时只需要调换电源的正负极即可,这款灯都可以适应。 所以这款灯本身是不分NPN和PNP的,根据上位机的输出形式均可以接线。

发表时间: 2026-04-03

有用

猜你想搜