恒定负载弹簧用安装支架CFSB系列中间那根轴是否可以自由转动?
问:恒定负载弹簧用安装支架CFSB系列中间那根轴是否可以自由转动?
工厂自动化零件
弹簧
米思米 MISUMI
用法/操作
提问时间:2026-03-05
1970
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
轴无法自由转动
发表时间: 2026-03-05
有用
相关商品
恒定负载弹簧和弹簧安装支架
上一问题:
电缆49560,弯曲半径是多少?
下一问题:
连接器D20418-J7R和D20418-J7F有什么区别?
猜你想搜
LXH4510C-B1系列单轴驱动器是否有不带马达安装支架的型号 ?如果没有,这个安装支架是否可以拆除还是说这个是一体成型的?
RTM-15X90-L-C2的安装支架型号是什么?
手动水平面Z轴 螺旋体型滑台上升到指定位置并锁紧后是否还会自由下降?
光幕传感器SF4B-H48<V2>,这个安装支架是否配套?
警示灯TL-50LFI/RGY23的安装支架型号是?
为了避免固定轴时轴的损伤,推荐用哪几种固定环?