油石
油石399-6893 粒度是多少?
问:油石399-6893 粒度是多少?
生产加工用品
油石
MHC
式样
提问时间:2026-04-02
1708
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
大概在220#左右
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
绿碳化硅长方油石
上一问题:
型号LE-30-12,是否带开锁机构,或者推荐带有开锁机构的同功能产品?
下一问题:
468-169和468-172的套装内的环规型号,是否是177-178 和177-294,以及是否有第三方的检测报告?
猜你想搜
油石如何保管?
油石用什么切断?
油石DOSI-200-50-25材质是什么?
油石 XEBEC陶瓷纤维是否耐高温?
A磨粒油石是否可以用于较硬金属材料的加工?
油石MSCOS-WA-100-25-13-320-7VH和MSCOS-WA-100-25-13-320-12VH有什么区别?