手动阀
MBV-03手推阀的使用温度是多少?
问:MBV-03手推阀的使用温度是多少?
工厂自动化零件
手动阀
气立可 CHELIC
温度
提问时间:2026-04-10
1117
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
使用温度5-60°
发表时间: 2026-04-10
有用
相关商品
排气阀 手推阀(气源开光系列)
上一问题:
GX-1000是否可以设置重量合格区间范围并提供合格信号输出,可否取消自动关机功能由外部控制,可否实现计数称重物体的数量
下一问题:
MMS3108B-20-29-S,这个连接器是否有对应的数脂保护管,和保护管接头?NZEL-06B-5树脂保护管是否可以使用?
猜你想搜
使用温度范围
环境换金温度和使用流体温度有限制吗?
滚珠丝杠的最高使用温度是多少?
防护服使用温度
试剂瓶3-9175-03的使用温度为多少?
氮气弹簧的使用温度是什么范围?