电磁座
TMEH-B3尺寸图纸中的φ4深2孔的作用,以及500长的线是可以耐弯曲的吗?
问:TMEH-B3尺寸图纸中的φ4深2孔的作用,以及500长的线是可以耐弯曲的吗?
生产加工用品
电磁座
日本中山 TRUSCO
性能/特征
提问时间:2026-04-03
1904
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
孔的作用是止转孔,不耐弯曲。
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
电磁固定座
上一问题:
MMS3108B-20-29-S,这个连接器是否有对应的数脂保护管,和保护管接头?NZEL-06B-5树脂保护管是否可以使用?
下一问题:
安全带DIA-2-599S-BLK-BP是单挂钩还是双挂钩,技术资料显示的样式是 单个挂钩专用 ,但是图片是双挂钩的。
猜你想搜
磁性固定座(FAD-5) 尺寸是多少?螺栓孔M8*1.25多深,正背面能不能都可以吸?
单芯电缆MASW-UL10584系列耐弯曲是多少万次的?
SBV系列限位块沉头孔可以做多深?
梯形丝杠螺帽C-MTSBNR侧面的两个的孔的具体作用是什么?
面板安装型弯头型USB线束是否带线?各自有多少长的线可选择?
开关8F1011-Z、8F1061-Z 尺寸图纸的1/4-40HTD尺寸,是多大的螺纹规格,以及开多大的孔固定