欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:触摸屏6AV66480CC113AX0开孔尺寸?

提问时间:2026-04-03

5651 浏览

全部回答(1个)

安装截面,宽度 192 mm 安装截面,高度 138 mm 安装深度 39 mm

发表时间: 2026-04-03

有用

猜你想搜