欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:端子台TBDN-10,显示包装100个,样本上显示有2-12级可选,但规格尺寸信息显示12级,请问这个是怎么卖的?

提问时间:2026-04-02

2194 浏览

全部回答(1个)

数量1 表示100片,即按照图上组装(12片)的话,就是可以有8组,余4个。

发表时间: 2026-04-02

有用

相关商品

双层端子盘

双层端子盘

猜你想搜