欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:工作台SFH-2100D桌面材质及厚度?要在上面安装70845这个型号的重型方钢台虎钳,能否安装?

提问时间:2026-04-03

2488 浏览

全部回答(1个)

SFH-2100D工作台台面为50mm厚的复合台面(2mm的复合皮,48mm的木基层),可以安装台虎钳,安装的方式是工作台装好后再打安装孔,打通孔,打孔的时候避开桌架的位置就好。

发表时间: 2026-04-03

有用

猜你想搜