轴承座
轴承座组件BARY6901ZZ-35的L尺寸的公差是多少?
问:轴承座组件BARY6901ZZ-35的L尺寸的公差是多少?
工厂自动化零件
轴承座
米思米 MISUMI
精度/公差
提问时间:2026-04-03
2395
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
普通的加工尺寸容差,对应为±0.3。
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
轴承座组件 无扣环双轴承嵌入型 L尺寸选择型
上一问题:
轴承684AZZ保持架材质及684ZZ保持架材质;684AZZ和684ZZ的区别。
下一问题:
543-390B与PLC怎么通讯
猜你想搜
V型导轨BVGBS3-C,的长度L和e1两个尺寸的公差是多少?
BGFRCB6802ZZ-30这个型号中L尺寸公差或者这个轴承座上下轴承,轴向限位尺寸公差有没有?
与轴承座组件配合使用的轴类零件应选择何种公差?
SNP30-L该型号尺寸图中直径2.0的公差,直径2.0这个尺寸位置的同心度是多少?
磁性块HXBK40的L参数的公差多少?
螺栓C-BMSB3-5的L长度公差是多少?