欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:GNFS8-4040和GNFS8-4080用什么端盖

提问时间:2026-04-02

2774 浏览

全部回答(1个)

推荐GFC8-4040-B(GNFS8-4040一面只需要一个端盖,GNFS8-4080一面需要2个端盖) 如果选择金属端盖HFCD8-4040和HFCD8-4080,端面还需要追加工沉头螺纹孔。

发表时间: 2026-04-02

有用

猜你想搜