欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:光电传感器E3ZG-D61-S 2M和E3Z-D61有什么区别?

提问时间:2026-04-03

5946 浏览

全部回答(1个)

型号带G的IP等级略有下降,从IP67降低为IP65,-S是新款的代号,老款不带-S的已经不卖了。

发表时间: 2026-04-03

有用

猜你想搜