欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:三丰的表面粗糙度测量仪178-580-01DC在厂家目录标注分辨率:0.0001um(选择范围8um),1,该测量仪是否可以测量到纳米级别的?2,怎么校正?3,以及标配的粗糙度标准片是3um的,是否可以提供纳米级别的供测试?

提问时间:2026-04-02

2591 浏览

全部回答(1个)

1、1纳米等于0.001微米,如果是平面平晶(表面超光洁)就可以到纳米级,(选择范围:8um)。 2、校正要自己购买0.4um以下的标准板,如是新的测针则不需要。新测针测针半径在2um的情况下。

发表时间: 2026-04-02

有用

猜你想搜