拉簧
DE234是一字型还是十字形?
问:DE234是一字型还是十字形?
工厂自动化零件
拉簧
拉簧
精准 ACCURATE
提问时间:2026-04-02
1523
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
是一字形,对角180度。
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
弹簧 超级拉伸螺旋型
上一问题:
DCEK56-19-19 是否带有顶丝孔?
下一问题:
LED照明灯型号CLEDH-500,引出的线有多长?
猜你想搜
不锈钢十字形旋钮 CK-SUS 是否可以指定螺丝的长度呢?
SYJ系列电磁阀是否与VJ系列具有互换性?
油槽型的卸料板导柱可以和哪些导套配合使用?
SGBBS可以直接和导柱配套使用吗?
GLS-1磁性接近传感器由几部分组成?分别的型号是什么?
M5系列小型管接头是否可以使用尼龙管