LED灯
LED灯MLED-12-14W865适配的灯座型号是什么?以及最佳照射距离是多少
问:LED灯MLED-12-14W865适配的灯座型号是什么?以及最佳照射距离是多少
个人防护/安全防护/办公用品
LED灯
飞利浦 PHILIPS
配件/配套
性能/特征
提问时间:2026-04-02
2464
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
推荐支架型号为BN011C,最佳照射距离在2米高度左右。
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
Master LED灯管
上一问题:
CSPPNSM-ST3W-TP3-10该型号的螺丝强度是多少?
下一问题:
LX-651.7E-P该款基准元件能承受多大负载?
猜你想搜
飞利浦灯管型号:MLED-12-14W865 这个型号的灯管可以用于TCW060-236嘛?
LED灯MLED-6-8W840和TMS011-TLD-118 可以配套用吗
传统三防灯TCW060-118拆除整流器后可否配MLED-6-10W865型号LED灯管?
手电筒B73是使用什么LED灯泡?功率是多少?照射距离有多少?
LED灯MLED系列应如何接线,两侧都有触角,实际需要接一侧还是两侧都接?
手电筒N1是使用什么LED灯泡?功率是多少?流明和照射距离有多少?