欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:台湾利铭马达LK-SV系列齿轮减速电机,是否有扭矩参数?电机输入扭矩大于20N.M,60转每分钟,220V的电机是哪一个型号?

提问时间:2026-04-02

2782 浏览

全部回答(1个)

该系列电机为一体式(含交流异步电机),所以不谈输入扭矩的概念。选型结果:LK-SV-11-1/10-0.4KW-A,扭矩24nm,额定转速150rpm,三相220/380都可以接,需要调速的话要加400W以上功率的变频器即可。

发表时间: 2026-04-02

有用

猜你想搜