交换机
IESH-MB208-R该型号的交换机与交换机串联连接是用哪个口去连接,是直连还...
问:IESH-MB208-R该型号的交换机与交换机串联连接是用哪个口去连接,是直连还是用交叉线连接?
控制/电子元件
交换机
米思米 MISUMI
用法/操作
提问时间:2026-04-03
3049
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
任何一个都可以,直通网线
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
10/100M网速5/8端口工业用集线器
上一问题:
HXN-SUS-M16-45抗拉强度是多少?
下一问题:
R1238L24BPLB-7风扇上的白色尼龙连接器的型号是什么?
猜你想搜
工业交换机的作用是什么?
围栏型材之间怎么进行连接使用呢?
如何将两条齿条进行连接使用?
电动旋转滑台TBR60L 滑台驱动器SR2 用什么线连接?
是否可以将2条圆齿条连接后进行使用?
能否通过串联连接G3S4的负载端子,提高负载电压?或者通过并联连接G3S4的负载端子,来提高负载电流?