刀柄
精展夹头63050-02的J 2S的具体参数是?
问:精展夹头63050-02的J 2S的具体参数是?
生产加工用品
刀柄
精展 GINCHAN
尺寸
提问时间:2026-04-02
1632
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
J 2S是轴芯不是锥度是配合在63040上用的
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
钻夹头刀柄 自锁式钻夹头
上一问题:
风扇滤网 DRFU-9802 开孔尺寸是多少?
下一问题:
连接器D/MS3102A24-28P-RG的RG是什么意思?可以和MMS3108B-24-28-S对插吗?
猜你想搜
夹头22610是不是自锁式的?
电磨头S1J-FF05-25这个夹头直径多少的?配的夹头是多少的?
S8FS-C系列开关电源型号后面带J不带J有什么区别?
M0600B夹头支持直径
橡胶手指安全套TYSO-M-10该型号中有S M 三种规格有具体的尺寸参数吗?
MMS3102A-14S-2-S是否可以用EMS3102A-14S-2-S替代?