安全光幕
光栅C4C-SA+EA04530A10000包涵哪些配件?
问:光栅C4C-SA+EA04530A10000包涵哪些配件?
工厂自动化零件
安全光幕
西克 SICK
配件/配套
提问时间:2026-04-02
2225
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
包含光栅发射端,接收端,还有2根电缆和安装配件.
发表时间: 2026-04-02
有用
上一问题:
端子台PCIV-1H20-L2的具体结构是像图片里的三层吗?
下一问题:
加热棒CC-4274,线的长度是多少?
猜你想搜
F3SR-430B0830-L 请问这个光栅是一对的还是一个的?
西克光栅的插头型号是什么?
SA-101-GN的数量1表示1支还是一盒?
东洋SA-101油漆笔是油性的还是水性的?
请问SA-101这款油漆笔能补一点点车漆吗?
34461A 有哪些配件?