LED灯
LEDVH系列LED灯两头是否带有锥孔?为什么实物上没有?
问:LEDVH系列LED灯两头是否带有锥孔?为什么实物上没有?
工厂自动化零件
LED灯
米思米 MISUMI
式样
提问时间:2026-04-02
1567
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
两侧是敲落孔,可以用来固定安装螺丝。
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
LED照明 平面发光照明/高照度
上一问题:
E5530卡簧钳适用卡簧的尺寸范围是多少?
下一问题:
SE4486-330ML有机硅导热胶粘剂,固化后可以承受的温度是多少?
猜你想搜
CLED系列LED灯可以用在哪里?
LED灯与普通照明灯有什么区别?
风扇R1238L24BPLB-7和实物型号不符,实物上的刻印是R1238L24BPLB1-7
LED灯模块在组装的时候有什么注意事项?
LED灯和普通电灯泡,哪个使用寿命更长?
LED灯LEDSP350-W支架型号是多少?