轴承6908ZZCM NS7S和6908ZZCM NS7S1有什么区别?
问:轴承6908ZZCM NS7S和6908ZZCM NS7S1有什么区别?
工厂自动化零件
轴承
恩斯克 NSK
型号确认
提问时间:2026-04-02
1778
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
可以认为没有区别,1只是为了和厂家型号做区分,没有其他特殊含义。
发表时间: 2026-04-02
有用
上一问题:
推拉力计Z2-200N如何和电脑连接?
下一问题:
MSRCS32该传感器是开关量还是模拟量?
猜你想搜
轴承6000ZZCM-PACK和6000ZZ使用性能上有什么区别?
轴承6800-H-ZZ,6800ZZC3有什么区别?
轴承678ZZ的尺寸是多少?
轴承684AZZ保持架材质及684ZZ保持架材质;684AZZ和684ZZ的区别。
轴承6312-2该型号的材质,硬度是多少?
轴承624-2Z使用的润滑脂型号是什么?