定位销
KJPRGN14-G2.5-N3.5插入销的可逆型具体指的是什么?
问:KJPRGN14-G2.5-N3.5插入销的可逆型具体指的是什么?
工厂自动化零件
定位销
米思米 MISUMI
提问时间:2026-04-02
1483
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
是两头都可以使用的意思
发表时间: 2026-04-02
有用
上一问题:
FSCB-ST-8-20的强度等级是?
下一问题:
LOC-480-20G瞬干胶是否适用于碳纤维复合材料和橡胶的粘合?
猜你想搜
手电筒N3是使用什么电池?可以充电吗?支持防水吗?
可逆接触器LC1D09M7C可否加装两个阻容模块LAD4RCU?
单轴驱动器的定位精度是指什么?
开关探针的动作点是指什么?
暗合页具体指那种合页?
手电筒N3是使用什么LED灯泡?功率是多少?流明和照射距离有多少?有几种光亮模式?