提问时间:2023-09-14
1211 浏览
全部回答(1个)
是的,建议购买RS-MANAGER软件,该软件用途: 1. 根据PLC发出脉冲的种类(6大类)进行选择,之后通过软件进行寸动微调,判断接线是否正确; 2. 可以读取控制器的信息,实现所有数据、包括设置的参数直接复制、共享。 3. 出现各种问题,可以通过软件进行诊断,是什么地方有问题。 综上所述,选择P1脉冲控制型的驱动器也建议购买软件。
发表时间: 2024-09-20
有用
相关分类
单轴机器人