欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:张紧用滑板SDPT系列的R角是多大的?

提问时间:2023-09-15

1921 浏览

全部回答(1个)

SDPT系列张紧用滑板的R角根据型号不同而变化,具体如下: SDPT8→R角约3mm SDPT10→R角约4mm SDPT12→R角约为4mm

发表时间: 2026-04-02

有用

相关商品

张紧用滑板

张紧用滑板

猜你想搜