欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:步进电机振动明显,如何改善?

提问时间:2023-09-15

3171 浏览

全部回答(1个)

针对步进电机振动明显,一般可能有以下的原因和对策,仅供参考。 1.步进电机速度过低,振动会比较明显,尤其是速度低于20r/min,建议可以提升速度。如果已知要用过底的运行速度,建议选型时可以选择加减速机型; 2.可能和设备共振,建议可以适当降低速度或者提升速度,避开这个速度区间; 3.使用角度细分功能,但是该功能主要作用是使得行走更平滑,对于改善明显的振动效果不是很明显,可以尝试使用该功能。

发表时间: 2026-04-02

有用

猜你想搜