欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:经济型角接触轴承E-B7008-DB的游隙范围是多少?

提问时间:2023-09-15

1669 浏览

全部回答(1个)

经济型角接触轴承E-B7008-DB的径向游隙:0.42mm~0.067mm

发表时间: 2026-04-02

有用

猜你想搜