欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:米思米 MISUMI 碳纤维手套MACGLN-L各个含量的百分比是多少?

提问时间:2023-09-15

1715 浏览

全部回答(1个)

碳纤维手套MACGLN-L的材料含量为涤纶85%. 碳纤维10%, 乳胶5%

发表时间: 2026-04-02

有用

猜你想搜