刀柄
刀柄C20-ER20-150自带紧固环吗?
问:刀柄C20-ER20-150自带紧固环吗?
生产加工用品
刀柄
米思米 MISUMI
配件/配套
提问时间:2023-09-19
1352
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
是的,自带紧固环。
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
刀柄 直柄ER刀柄(小径弹簧夹头) ER・标准型
上一问题:
HDR-EC26LFDTG2-SLD+ 和这个对插的连接器是什么型号的?
下一问题:
支架MSAF-40-M10的螺距是多少?
猜你想搜
刀柄C20M-ER16-100是否附带紧固环?
ER20-4MM-A配套的刀柄型号是什么?
筒夹ER20-4MM-A配套的刀柄型号是什么?
筒夹ER20-4MM-A配套的刀柄型号是什么?
刀柄BT50-ER40-150、紧固环AWCN-40是否和拉钉P50TAW-45可以配套使用?他们之间的配套关系是不是1:1:1?
什么是静电环?