欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:弹簧使用环境是什么呢?比如温度,气压?

提问时间:2023-12-01

1965 浏览

全部回答(1个)

wuhongjie

使用温度    SWP-A制……常温(0~40℃)   不锈钢制……-10~100℃   如果在超过上述温度的条件下使用,负载值则可能会因使用条件而下降。   在室外等存在高低温度差和湿气的环境中使用时,建议选择不锈钢制品。

发表时间: 2023-12-01

有用

猜你想搜