欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:铣刀3.0MM(二刃)有哪些产品可以推荐?

提问时间:2023-12-01

2544 浏览

全部回答(1个)

wuhongjie

打开米思米网站的筛选连接:https://www.misumi.com.cn/vona2/fs_machining/T0101000000/T0101010000/ 刃径选择3mm,刃数选择2就可以筛选出满足要求的产品了

发表时间: 2023-12-01

有用

猜你想搜