欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:无锥度精定位销组件(经济型) -标准安装型-使用时有什么注意事项?

提问时间:2021-09-03

2541 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

使用时请保留1mm左右的端面间隙,以防止合模时销和套的端面发生碰撞,造成破损;因销与套的间隙非常狭小,建议配套使用精密级导柱。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜