欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:直线导轨C-SVR28上的滑块可以自己拿下来再装上去么?

提问时间:2024-01-22

1864 浏览

全部回答(1个)

米思米不建议客户自行拆卸滑块。因为取出滑块时里面的滚珠可能会掉落出来,一般比较保险的做法是使用两根导轨共同作业,先把需要移走的滑块移动到另一个导轨上,等可以装回时再移动回去。避免滑块处于被单独拆卸下来的状态。

发表时间: 2024-01-22

有用

猜你想搜