欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:配管零件 -控制表- G1/8省空间型接口是否可转换?

提问时间:2021-09-03

2340 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

配管零件 -控制表- G1/8省空间型的插入口为G1/8,直接连接螺纹为G1/8,如其他M6等接口,通过接头转换成G1/8,即可实现使用。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜