欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:怎样在WinCCRuntimeAdvanced和精智面板之间创建HTTPS连接?

提问时间:2023-09-19

1597 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

在操作面板之间 HTTPS 连接提供了一条安全的 HTTP 连接。在操作面板连接之前必须有证书认证。用户数据会被加密以确保安全连接。下列条目用两个实例来讲解在WinCC (TIA Portal) V13 SP1 中怎样在 WinCC Runtime Advanced 和 TP700 精智面板之间配置 HTTPS 连接,同时说明怎样在操作面板中安装证书。案例 1:PC station 作为 HTTPS 服务器,精智面板作 HTTPS 客户端。案例 2:精智面板作 HTTPS 服务器,PC station 作为 HTTPS 客户端。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜