圆柱销
圆柱销的作用是什么?
问:圆柱销的作用是什么?
工厂自动化零件
圆柱销
凡升 FANSEN
用法/操作
提问时间:2021-09-03
3774
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
米思米官方回答
圆柱销用来定位,承受挤压力和剪切力。也可用于连接。
发表时间: 2021-08-31
有用
相关商品
定位销 圆柱销
上一问题:
关于压接成型高度(褶皱高度)是怎么计算的?
下一问题:
凡升的圆柱销产品有何特点?https://www.misumi.com.cn/vona2/detail/221005052456/
猜你想搜
圆柱销HPM6-2.5X8硬度是多少?硬度为HRC55的圆柱销型号是多少?
圆柱销(BJ721)是在哪里制作的?
圆柱销和弹性销在使用上有什么区别?
圆柱销(BJ721)为何开中心孔?
圆柱销RX-ISO2338-6M6X35SA1(50)材质是什么不锈钢?
圆柱销(BJ721)螺纹部也有做过淬火处理吗?