搭扣
弹簧搭扣是否可以用于安装机构非固定的场合?
问:弹簧搭扣是否可以用于安装机构非固定的场合?
工厂自动化零件
搭扣
泷源 TAKIGEN
用法/操作
提问时间:2021-09-03
1765
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
米思米官方回答
内藏弹簧,适用于振动机器。
发表时间: 2021-08-31
有用
相关商品
搭扣 不锈钢弹簧搭扣
上一问题:
定位销能采用一体式吗?
下一问题:
不锈钢弹簧搭扣是否有自动上锁功能?
猜你想搜
不锈钢带锁弹簧搭扣 C-1007-11适用于哪些机构?
检具的T型角度支座是否可以对应非检具的标准机构的固定?
弹簧搭扣C-526安装后是否会有松动问题?
脚轮可用于哪些场合,怎么使用?
阻尼铰链可用于哪些场合,怎么使用?
隐藏式支架主要用于什么场合?