欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:SPK面板嵌入式信号扬声器如何进行安装?

提问时间:2021-09-03

2411 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

1.先将支架安装面上与产品支架固定螺丝的同样规格进行螺孔或孔加工;2.本产品成型的支架安装孔的直径规格为4.5mm;3.安装孔加工的情况,将螺丝穿过支架及加工孔的支架安装面,在反面上拧上螺母进行安装;4.震动及冲击强的场所下请在螺丝间追加安装平垫和弹垫来加固。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜