欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:FX5系列扩展板和扩展适配器,如果追加通信接口,可以实现MODBUS多通道通信吗?

提问时间:2021-09-03

2601 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

可以使用MODBUS的多通道通信。但是,主站仅可设定为1个通道。可以通过GX Works3的参数设定MODBUS的通信。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜