欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:使用VCI防锈袋还需要喷防锈油吗?

提问时间:2021-09-03

2403 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

正常情况下,可以不需要喷涂防锈油,VCI分子在密闭空间内的金属表面形成薄薄的防护层,这个肉眼看不见的防护层能够阻止水汽与环境元素与金属表面发生反应,从而防止发生腐蚀。如果在恶劣环境中,可以配合防锈油或者其他防锈产品使用。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜