提问时间:2021-09-03
4230 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
编码器安装时要注意:(1)使用耦合器安装时,注意安装角度,避免较大的偏心和偏角(2)编码器旋转轴在安装和使用时受力不能超过允许范围(3)如果旋转轴受力超过该范围,编码器的轴承寿命将会减少(4)使用耦合器超出正常规格的安装时,会造成产品内部码盘碎裂或断轴的故障
发表时间: 2021-08-31
有用
相关商品
E6C2-C系列增量型 外径φ50