欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:白光FX-601高效能调温焊铁,可以通用市售一般的内烙铁头吗?

提问时间:2021-09-03

2177 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

因为市售烙铁头的质量良莠不齐,为了确保升温快速.温度准确.不易氧化.耐腐蚀,建议您不要使用!我们推荐您使用白光标准的烙铁头自行进行替换,官网有T19系列多款标准烙铁头可以选购。同时,使用原装烙铁头,正确选择烙铁头的尺寸和形状也能够提高效率节约成本,有效延长主机使用寿命!

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜