欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:专业型热熔胶枪100W所使用的胶条,有规格和软化温度的要求吗?与市售胶条通用吗?

提问时间:2021-09-03

2859 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

这款胶枪,可以适用市售的Φ11mm的高/低温热溶胶条,出胶嘴的口径是2mm。温馨提醒:请注意胶条的质量,市面上有些劣质胶条,是用二次料生产的胶条,使用中会产生有害臭味,或是胶条材料不均匀,受热后有可能产生胶液炸出的情况,因而损坏胶枪。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜