欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:DS457-SR/USB适用于哪些条码?

提问时间:2021-09-03

1895 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

DS457-SR将1D与2D条码扫描相结合。这种标准范围模式专门满足范围广泛的各类应用需求,针对最多种类的条码提供尽可能最大的工作范围。主要的一维条码与二维的PDF417、DataMatrix、OR码、Aztec、复合码、MaxiCode。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜