欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:DS457系列机身尺寸是多少?

提问时间:2021-09-03

2012 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

在需要最小空间的地方,机身小巧的DS457是理想的选择。仅有1.15英寸(高)*2.3英寸(长)*2.44英寸(宽)(2.92厘米高*5.84厘米长*6.2厘米宽),本设备几乎可以安装在任何地方,可以附于收银机上或柜台下,无需占用很大空间。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜