提问时间:2021-09-03
6521 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
可以通过面板进行初始化设定,步骤如下:第一步:在运行菜单中按空白+循环键3s以上,进入保护菜单,将ICPt 设成0(出厂设置是1);再按空白+循环键1s退到运行菜单;第二步:在运行菜单中按空白键3s以上进入初始菜单,按循环键切换到AMOV,再按向下键切换到-169;第三步:此时会自动进入高级功能菜单,进入后,第一项就是初始化选项 InIt(默认为OFF)将其置ON等回复到OFF即自动完成初始化了;初始化之后的参数将回到出厂设置。
相关商品
数字温控器 数字温控器 E5□Z系列